AutoFlash를 사용한 펌웨어 업데이트
다음 순서대로 AutoFlash 기능을 사용해 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하십시오.
중요:
SD 카드가 잠겨 있고 전원 공급 시 로드되도록 설정된 경우, 이 업데이트는 SD 카드에 저장된 펌웨어에 의해 덮어쓰게 될 수 있습니다.
- 네트워크 연결과 Linx 기반 통신 소프트웨어에서 네트워크 드라이버 설정을 확인하십시오.
- 프로그래밍 소프트웨어의 경로 표시줄에서 네트워크 브라우저를 클릭합니다.

- 네트워크 브라우저에서, 사용하려는 통신 드라이브에서 컨트롤러를 선택하고 Update Firmware를 클릭합니다.

- Choose Firmware Revision(펌웨어 버전 선택) 대화상자에서, 펌웨어 파일의 위치로 탐색합니다.

- 펌웨어 버전을 선택하고 Update를 클릭합니다.
- Confirmation 대화상자에서, Yes를 클릭합니다.
펌웨어 업데이트가 시작됩니다.펌웨어 업데이트가 중단 없이 완료되게 하십시오. 펌웨어 업데이트가 완료되면, 진행 상태 대화상자가 닫힙니다.
의견을 작성 부탁드립니다.