중복 IP 주소 감지

다음 중 하나의 태스크를 수행하는 경우 컨트롤러는 IP 주소가 다른 네트워크 장치 IP 주소와 일치하지 않는 것을 확인합니다.
  • 모듈과
    EtherNet/IP™
    네트워크 연결
  • 컨트롤러 IP 주소를 변경합니다.
컨트롤러 IP 주소가 네트워크 상의 다른 장치 IP 주소와 일치하는 경우,
EtherNet/IP™
포트는 Conflict 모드로 전환됩니다. Conflict 모드에서는 다음 상태가 존재합니다.
  • 네트워크(NET) 표시기가 적색으로 점등됩니다.
  • 4문자 디스플레이가 충돌 상태를 나타냅니다.
    디스플레이 스크롤: <IP_address_of_this_module> Duplicate IP
    <Mac_address_of_duplicate_node_detected>
    예: 192.168.1.1 Duplicate IP - 00:00:BC:02:34:B4

중복 IP 주소 해결

네트워크 상의 2개의 장치가 충돌하는 IP 주소를 가지는 경우, 중복이 감지되는 상태에 따라 해결 방법이 달라집니다. 다음 표는 중복 IP 주소를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
IP 주소를 지정하는 방법에 대한 자세한 정보는
EtherNet/IP™
네트워크 장비 사용자 매뉴얼(Publication ENET-UM006)을 참조하십시오.
중복 IP 주소 감지 조건
해결 절차
  • 양쪽 장치가 중복 IP 주소 감지를 지원합니다.
  • 네트워크에서 1차 장치가 작동한 후에 2차 장치가 네트워크에 추가됩니다.
  1. 첫 번째 작동을 시작한 장치가 IP 주소를 사용하고 중단 없이 계속해서 작동합니다.
  2. 두 번째 작동을 시작한 장치가 중복을 감지하고 Conflict 모드로 들어갑니다.
컨트롤러에 새 IP 주소를 할당하고 Conflict 모드를 종료하려면 BootP/DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool로 네트워크 IP 주소를 설정하십시오.
  • 양쪽 장치가 중복 IP 주소 감지를 지원합니다.
  • 거의 동시에 양쪽 장치에 전원이 공급되었습니다.
양쪽 EtherNet/IP 장치가 Conflict 모드로 들어갑니다. 이러한 충돌을 해결하려면, 다음 절차를 따르십시오.
  1. 컨트롤러에 새 IP 주소를 지정합니다. BootP DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool로 네트워크 IP 주소를 설정합니다.
  2. 다른 장치의 전원을 껐다가 켭니다.
하나의 장치는 중복 IP 주소 감지를 제공하지만 두 번째 장치는 이 기능을 제공하지 않습니다.
  1. 어떤 장치가 IP 주소를 먼저 획득하는지 상관 없이, IP 주소 감지 기능을 지원하지 않는 장치가 IP 주소를 사용하고 중단 없이 계속해서 작동합니다.
  2. 중복 IP 주소 감지 기능을 지원하는 장치는 중복된 주소를 감지하고 Conflict 모드로 들어갑니다.
    컨트롤러에 새 IP 주소를 할당하고 Conflict 모드를 종료하려면 BootP DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool로 네트워크 IP 주소를 설정하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal