ControlFLASH Plus 소프트웨어를 사용한 펌웨어 업데이트
ControlFLASH Plus®
소프트웨어를 사용하여 하나 이상의 장치에서 펌웨어 버전을 플래시하십시오. Flash Devices 탭에서 장치를 찾아서 네트워크 경로를 선택합니다.- Select a Browsing Path 버튼을 클릭하여 네트워크에서 탐색 경로를 설정합니다.
- 경로가 이미 설정된 경우, Select Browsing from Path를 클릭합니다.

네트워크 브라우저는 시스템의 장비를 보여줍니다.
다음 단계는 장비와 펌웨어를 선택하는 방법을 보여줍니다.
- ControlFLASH Plus®소프트웨어에서 장비를 선택하고, 다음 예제와 같이 펌웨어 버전을 선택하고, Next를 클릭하여 확인합니다.
Product Compatibility and Download Center에서 펌웨어 버전을 다운로드해야 하는 경우, Download Center License Agreement 대화상자가 열리고, 메시지에 따라 펌웨어 버전을 다운로드합니다. - 업데이트된 화면에 올바른 선택 항목이 표시되면 Flash를 클릭합니다.
- 업데이트 중에 DMK의 게시자를 신뢰할 것인지 확인하는 대화상자가 나타나면 이 대화상자를 신뢰하여 계속 진행해야 합니다.
- 작업이 완료되면 Close를 클릭합니다.필요한 경우, 플래싱 작업이 실패했거나 취소된 장치를 다시 플래싱하려면 Retry를 클릭합니다.노트: ControlFLASH Plus 사용 방법에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말 또는ControlFLASH Plus®빠른 시작 가이드(CFP-QS001)를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.