리니어/DLR 모드
컨트롤러가 리니어/DLR 모드로 작동할 경우, 하나의 네트워크 구성으로 하나의 네트워크에만 연결할 수 있습니다. 2개의 물리적 포트를 통해 컨트롤러는 리니어 또는 DLR 네트워크 토폴로지에 연결할 수 있습니다.
기본적으로 EtherNet/IP 모드는 자동으로 Dual-IP 모드로 설정됩니다. 리니어/DLR 모드를 사용하려면 EtherNet/IP 모드를 변경해야 합니다. 컨트롤러를 리니어/DLR 모드로 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
DLR 네트워크에서 리니어/DLR 모드의 컨트롤러
리니어 네트워크에서 리니어/DLR 모드의 컨트롤러
Star 네트워크에서 리니어/DLR 모드의 컨트롤러
의견을 작성 부탁드립니다.