FactoryTalk Linx 소프트웨어에서 리니어/DLR 모드 설정

FactoryTalk® Linx
소프트웨어를 사용하여 컨트롤러를 리니어/DLR 모드로 설정할 수 있습니다. EtherNet/IP 모드는 Internet Protocol 탭에 표시됩니다. 기본적으로
EtherNet/IP™
모드는 Dual-IP입니다.
EtherNet/IP™
모드를 리니어/DLR로 변경해야 합니다. 컨트롤러
EtherNet/IP™
모드 변경 방법에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Linx 소프트웨어의 EtherNet/IP 모드 변경을 참조하십시오.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.
Internet Protocol 탭에서 IP 주소와 서브넷 마스크를 설정합니다.
  1. 프로젝트가 온라인 상태인 것을 확인합니다.
  2. 컨트롤러가 다음 중 하나의 모드에 있는 것을 확인하십시오.
    • Program
    • Remote Program
    • Remote Run
    컨트롤러가 Run 모드에 있는 경우, IP Address 또는 Subnet Mask를 변경할 수 없습니다.
  3. 컨트롤러를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Device Configuration을 선택합니다.
    이 이미지는 DLR/리니어 모드에서 FactoryTalk Linx의 컨트롤러 장치 설정을 액세스할 수 있는 위치를 보여줍니다.
  4. Internet Protocol 탭의 Port 드롭다운 메뉴에서 A1/A2를 선택하십시오.
  5. IP 설정 수동 ​​설정을 선택합니다.
  6. Assign IP Address 및 Network Mask 값을 지정합니다.
  7. Apply를 클릭하십시오.
    이 이미지는 FactoryTalk Linx에서 포트 1/2의 IP 주소를 설정하는 위치를 보여줍니다.
  8. IP Configuration 대화상자에서, Yes를 클릭합니다.
    이 이미지는 FactoryTalk Linx에서 IP Configuration 변경을 확인하는 방법의 예를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal