Ethernet 포트별 메시지 명령어
엔터프라이즈 레벨 포트 또는 장비 레벨 포트 외부로 MSG(Message) 명령어를 전송할 수 있습니다. MSG 명령어 설정 사이의 유일한 차이점은 경로입니다.
Dual-IP에서 작동하는 컨트롤러에서 MSG 명령어를 설정하는 경우 다음 경로를 사용하십시오.
- Enterprise 포트 (포트 1) - 3
- Device-level 포트 (포트 2) - 4
컨트롤러가 리니어/DLR 모드에서 작동하는 경우, 경로는 2입니다.
MSG 명령어를 사용하는 방법은 Logix 5000 컨트롤러 일반 명령어 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM003)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.