Dual-IP 모드의 소켓 객체

컨트롤러가 Dual-IP 모드에서 작동하고 소켓 객체를 사용하는 경우, Socket_Create 서비스 유형의 IP 주소를 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이 IP 주소는 INADDR_ANY입니다.
기억해야 할 사항:
  • INADDR_ANY를 사용하는 경우, Socket Object 인스턴스가 시작하는 IP 통신은 DNS 요청에 설명되어 있는 DNS 요청 라우팅 규칙과 동일한 라우팅 규칙을 따릅니다.
  • INADDR_ANY 대신 포트 1의 IP 주소를 사용하는 경우, IP 패킷은 포트 1 서브넷으로 전송되거나 기본 게이트웨이만 통해 전송될 수 있습니다.
  • INADDR_ANY 대신 포트 2의 IP 주소를 사용하는 경우, IP 패킷은 포트 2 서브넷으로 전송되거나 기본 게이트웨이만 통해 전송될 수 있습니다.
  • 포트 A1 이외의 IP 주소를 사용하는 경우.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal