모듈 폴트
온라인 상태이고 모듈에 폴트가 있는 경우 컨트롤러 구성 트리에서 이 모듈을 나타내는 아이콘이 모듈 폴트 아이콘로 표시됩니다. 이는 컨트롤러가 이 모듈과 통신하고 있지 않음을 나타냅니다.
일반적으로 모듈 폴트 코드는 컨트롤러와 모듈 간의 통신에 문제가 있음을 나타냅니다. 이러한 문제의 일반적인 원인은 다음과 같습니다.
- 물리적 모듈이 다음과 같은 상태입니다.
- 소프트웨어에서 구성된 모듈과 호환되지 않습니다.
- 다른 모듈 유형입니다.
- 다른 모듈 수정 버전입니다.
- 모듈이 분리되어 있으며, 섀시의 전원이 꺼져 있습니다.
- 네트워크 케이블에 결함이 있습니다. 연결이 끊어졌거나, 마모되었거나, 제대로 종단 처리되지 않았습니다.
- 이 모듈의 경로에 있는 통신 모듈이 예약되지 않았거나 다른 이유로 작동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러 구성 트리의 I/O 구성 구역에서 모듈 아이콘을 검사하고, 폴트를 나타내는 컨트롤러와 가장 가까운 아이콘을 찾은 후 연결 속성 탭을 확인합니다. 예약되어 있지 않으면RSNetWorx를 실행하여 전체 네트워크를 예약합니다.
위의 제안 사항을 통해 문제를 해결하지 못했다면, 네트워크 문제 해결을 위해 기술 지원에 문의하십시오.
- 인터넷에 연결할 수 없거나 이 도움말 파일 또는 기술 지원 웹 사이트에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없는 경우, 기술 지원으로 문의하십시오.
- 전화: 북미: 440-646-3434
- 기술 지원 영업 시간: 오전 8시~ 오후 5시
- 월드 와이드 웹 - http://support.rockwellautomation.com
의견을 작성 부탁드립니다.