프로그램 제어 명령어
프로그램 컨트롤 명령어를 사용하여 로직 흐름을 변경합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
펑션 블록
구조화된 텍스트
실행할 작업: | 사용할 명령어: |
항상 실행될 필요가 없는 로직 섹션으로 이동합니다. | JMP LBL |
별도의 루틴으로 이동하고, 루틴에 데이터를 전달하며, 루틴을 실행하고, 결과를 반환합니다. | JSR SBR RET |
루틴 실행을 중단시키는 임시 종료를 표시합니다. | TND |
로직 섹션에서 모든 렁을 비활성화합니다. | MCR |
사용자 태스크를 비활성화합니다. | UID |
사용자 태스크를 활성화합니다. | UIE |
순차 펑션 차트를 일시 중지합니다. | SFP |
순차 펑션 차트를 리셋합니다. | SFR |
순차 펑션 차트의 전환을 종료합니다. | EOT |
이벤트 태스크의 실행을 트리거합니다. | EVENT |
렁을 비활성화합니다. | AFI |
로직에 자리 표시자를 삽입합니다. | NOP |
의견을 작성 부탁드립니다.