항상 거짓(AFI)
이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
AFI 명령어는 EnableOut을 거짓으로 설정합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
래더 다이어그램
없음
설명
AFI 명령어는 EnableOut을 거짓으로 설정합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
진한 실선 아래의 모든 조건은 정상 스캔 모드 중에만 수행될 수 있습니다.
조건 | Action |
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | EnableOut을 거짓으로 해제합니다. |
렁-입력-조건이 참임 | EnableOut을 거짓으로 해제합니다. |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램
AFI 명령어를 사용하여 프로그램을 디버깅하는 동안 일시적으로 렁을 비활성화합니다. AFI는 이 렁에 대한 모든 명령어를 비활성화합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.