SFC 리셋(SFR)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.SFR 명령어는 지정된 단계에서 SFC 루틴의 실행을 리셋합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
SFR(SFCRoutineName,StepName);
피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
SFCRoutineName | ROUTINE | 이름 | 리셋할 SFC 루틴 |
StepName | SFC_STEP | 태그 | 실행을 다시 시작할 목표 단계 |
구조화된 텍스트
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
SFCRoutineName | ROUTINE | 이름 | 리셋할 SFC 루틴 |
StepName | SFC_STEP | 태그 | 실행을 다시 시작할 목표 단계 |
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
설명
SFR 명령어가 활성화된 경우:
- 지정된 SFC 루틴에서 모든 저장된 동작이 실행을 중지합니다(리셋).
- SFC가 지정된 단계에서 실행을 시작합니다.
- 목표 단계가 0인 경우 차트가 초기 단계로 재설정됩니다.
SFR 명령어의 Logix 구현은
PLC-5
컨트롤러의 구현과 다릅니다. PLC-5
컨트롤러에서 SFR은 렁 조건이 참일 때 실행됩니다. 리셋 후 SFC는 SFR을 포함한 렁이 거짓이 될 때까지 일시 중지된 상태로 유지합니다. 이를 통해 리셋 후 실행을 지연할 수 있습니다. PLC-5
SFR 명령어의 이 일시 중지/일시 중지 해제 기능은 렁 조건에서 해체되어 SFP 명령어로 이동됩니다.연산 상태 플래그에 영향
아니요
폴트 조건
메이저 폴트는 다음과 같은 경우에 발생합니다. | 폴트 유형 | 폴트 코드 |
루틴 유형이 SFC 루틴이 아님 | 4 | 85 |
지정된 목표 단계가 SFC 루틴에 존재하지 않음 | 4 | 89 |
피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | N/A |
렁-입력-조건이 참임 | 지정된 SFC 루틴 실행을 특정 단계로 리셋합니다. |
사후 스캔 | N/A |
구조화된 텍스트
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | N/A |
정상 실행 | 지정된 SFC 루틴 실행을 특정 단계로 리셋합니다. |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램

의견을 작성 부탁드립니다.