전환 끝(EOT)

이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
EOT 명령어는 전환의 상태를 설정하기 위해 사용됩니다. 일반적으로 전환에서 호출된 서브루틴(JSR)에서 발생합니다. EOT에 사용된 상태 비트 파라미터가 전환의 상태를 결정합니다. 상태 비트가 참으로 설정된 경우 SFC가 다음 상태로 전환되고 그렇지 않은 경우 EOT가 NOP의 역할을 합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
EOT_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
EOT(StateBit);
피연산자
래더 다이어그램
피연산자
유형
형식
설명
State Bit
BOOL
태그
전환의 상태
(0=실행, 1=완료)
구조화된 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
State Bit
BOOL
태그
전환의 상태
(0=실행, 1=완료)
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
설명
EOT 명령어는 부울 상태를 반환하므로 여러 SFC 루틴이 EOT 명령어를 포함한 같은 루틴을 공유할 수 있습니다. 호출 루틴이 전환이 아닌 경우 EOT 명령어는 NOP 명령어 역할을 합니다.
Logix 컨트롤러의 경우, 일부 Logix 프로그래밍 언어에서 렁 조건을 사용할 수 없으므로 반환 파라미터는 전환 상태를 반환합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
폴트 조건
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
N/A
렁-입력-조건이 참임
이 명령어는 데이터 비트 값을 호출 루틴에 반환합니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
정상 실행
이 명령어는 데이터 비트 값을 호출 루틴에 반환합니다.
사후 스캔
N/A
예
EOT_LD_ex_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal