작업 없음(No Operation, NOP)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.NOP 명령어는 자리 표시자 기능을 합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
래더 다이어그램
없음
설명
NOP 명령어를 렁의 어디에나 놓을 수 있습니다. 활성화되면 NOP 명령어는 아무 작업도 수행하지 않습니다. 비활성화되면 NOP 명령어는 아무 작업도 수행하지 않습니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | N/A |
렁-입력-조건이 참임 | N/A |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램

의견을 작성 부탁드립니다.