일시 종료(Temporary End, TND)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
TND 명령어는 조건부로 루틴을 종료합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
TND_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
TND();
피연산자
래더 다이어그램
없음
구조화된 텍스트
없음
설명
활성화되면 TND 명령어는 루틴의 종료 역할을 합니다. TND 명령어가 서브루틴 안에 있으면 제어권은 호출 루틴에 돌아갑니다. TND 명령어가 주 루틴 안에 있으면 제어는 현재 태스크 내의 다음 프로그램으로 돌아갑니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
EnableIn이 거짓임
N/A
EnableIn이 참임
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표의 렁-입력-조건이 참인 경우를 참조하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표의 사후 스캔을 참조하십시오.
예
래더 다이어그램
구조화된 텍스트
InputA[:=] OutputB;
IF (InputA) THEN
TND();
END_IF;
InputE [:=] OutputF;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal