SFC 일시 중지(SFP)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.SFP 명령어는 SFC 루틴을 일시 중지합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
SFP(SFCRoutineName,TargetState);
피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
SFCRoutineName | ROUTINE | 이름 | 일시 중지할 SFC 루틴 |
TargetState | DINT | 즉시 | 하나 선택:
|
구조화된 텍스트
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
SFCRoutineName | ROUTINE | 이름 | 일시 중지할 SFC 루틴 |
TargetState | DINT | 즉시 | 하나 선택:
|
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
설명
SFP 명령어를 사용하여 실행 중인 SFC 루틴을 일시 중지할 수 있습니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
폴트 조건
메이저 폴트는 다음과 같은 경우에 발생합니다. | 폴트 유형 | 폴트 코드 |
루틴 유형이 SFC 루틴이 아님 | 4 | 85 |
피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임. | N/A |
렁-입력-조건이 참임 | 이 명령어는 지정된 SFC 루틴의 실행을 일시 중지하거나 다시 시작합니다. |
사후 스캔 | N/A |
구조화된 텍스트
조건/상태 | 수행한 작업 |
사전 스캔 | N/A |
정상 실행 | 이 명령어는 지정된 SFC 루틴의 실행을 일시 중지하거나 다시 시작합니다. |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램

의견을 작성 부탁드립니다.