모션 이벤트 명령어

이는 모션 이벤트 명령어입니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
펑션 블록
사용할 수 없음
중요: 명령어의 모션 제어 속성에 사용하는 태그는 한 번만 사용해야 합니다. 다른 명령어에서 모션 제어 태그를 다시 사용할 경우 오작동이 발생할 수 있습니다. 장비 손상 또는 부상으로 이어질 수도 있습니다.
모션 이벤트 명령어는 등록 및 감시 위치와 같은 특별 이벤트 검사 기능의 사용 및 사용 중지를 제어합니다.
모션 이벤트 명령어는 다음과 같습니다.
실행할 작업:
사용할 명령어:
축에 대한 감시 위치 이벤트 확인을 사용합니다.
MAW
축에 대한 감시 위치 이벤트 확인을 사용 중지합니다.
MDW
축에 대한 서보 모듈 등록 이벤트 확인을 사용합니다.
MAR
축에 대한 서보 모듈 등록 이벤트 확인을 사용 중지합니다.
MDR
출력 캠을 사용합니다.
MAOC
출력 캠을 사용 중지합니다.
MDOC
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal