모션 아밍 중지 등록(Motion Disarm Registration, MDR)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. Controller 구분이 있을 때는 언급합니다.
모션 아밍 중지 등록(Motion Disarm Registration, MDR) 명령어를 사용하여 지정된 축에 대한 지정된 모션 모듈 등록 입력 이벤트 확인을 아밍 해제합니다. 이 명령어는 RegEventStatus 및 RegArmedEventStatus 비트 모두를 해제하는 효과가 있습니다. 제어 중인 모션 아밍 등록 명령어 처리 중 비트(있는 경우)는 MDR 명령어를 실행하면 해제됩니다.
아키텍처 및 안전 지원
아키텍처
표준
안전
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
아니요
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
MDR_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
MDR(Axis,MotionControl, InputNumber);
피연산자
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
피연산자
유형
CompactLogix
5370,
Compact GuardLogix
5370,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380
유형
ControlLogix
5570,
GuardLogix
5570,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580, 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
형식
설명
축
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_GENERIC
팁: AXIS_GENERIC은
ControlLogix
5570 및
GuardLogix
5570 컨트롤러에서만 지원됩니다.
태그
작업을 수행할 축의 이름. REF_TO 모션 데이터 유형을 지원하는 컨트롤러의 경우 지원되는 축 피연산자 유형을 등가 REF_TO 유형으로 대체할 수 있습니다.
모션 제어
MOTION_INSTRUCTION
MOTION_INSTRUCTION
태그
명령어 상태 파라미터에 액세스하는 데 사용되는 구조.
입력 번호
SINT, INT 또는 DINT
SINT, INT 또는 DINT
1 또는 2
선택할 등록 입력을 지정합니다.
1 = 등록 1 위치
2 = 등록 2 위치
스트럭처드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
MOTION_INSTRUCTION 구조
니모닉
설명
.EN(활성화) 비트 31
렁 상태가 거짓에서 참으로 전환될 때 참으로 설정되고 서보 메세지 전환이 완료되고 렁이 거짓으로 전환될 때까지 계속 참으로 설정 상태로 유지합니다.
.DN(완료) 비트 29
축 감시 이벤트 확인이 성공적으로 아밍 해제되었으면 참으로 설정됩니다.
.ER(에러) 비트 28
참으로 설정되면 구성되지 않은 축을 지정하는 등의 에러가 감지되었음을 나타냅니다.
설명
MDR 명령어는 이전의 모션 아밍 등록 명령어로 설정된 등록 이벤트 확인을 취소합니다. 지정된 등록 입력과 연결된 등록 확인만 비활성화됩니다.
대상 축이 사용 가능한 축 목록에 없으면 축이 작동을 위해 구성되지 않은 것입니다. 태그 편집기를 사용하여 새 축을 만들고 구성합니다.
MDR 명령어를 성공적으로 실행하려면 대상 지정된 축을 서보 또는 피드백만 축으로 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 명령어에 에러가 발생합니다.
중요: 명령어를 실행하려면 요청을 완료하기 위해 몇 번의 기본 업데이트가 필요하므로 스캔을 여러 번 실행해야 할 수 있습니다. 완료(.DN) 비트는 즉시 설정되지 않고 요청이 완료된 후에만 설정됩니다.
이 전환 명령어에서 명령어를 실행해야 할 때마다 릴레이 래더가 렁-입력-조건을 해제에서 설정으로 전환합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 초기화되지 않은 참조 또는 잘못된 유형의 참조가 축 피연산자로 전달되면 주 폴트가 발생할 수 있습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
.EN, .DN, .ER 및 .IP 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.DN 또는 .ER 비트가 참인 경우 .EN 비트는 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
.EN 비트가 참으로 설정되고 명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
래더 다이어그램 표에서 렁-입력-조건이 거짓임을 참조하고 이어서 렁이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
래더 다이어그램 표에서 사후 스캔 섹션을 참조하십시오.
에러 코드
모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
확장 에러 코드
확장 에러 코드는 여러 명령어에 일반적인 에러 코드에 대한 추가 명령어 관련 정보를 제공합니다. MDR 명령어가 서보 메세지 실패(12) 에러 메세지를 수신할 경우 다음 확장 에러 코드를 사용하여 문제를 찾아낼 수 있습니다. 모션 명령어는 모션 에러 코드 .ERR 항목을 참조하십시오.
관련 에러 코드(십진수)
확장 에러 코드(십진수)
의미
SERVO_MESSAGE_FAILURE (12)
잘못된 값(3)
제공된 등록 입력이 범위를 벗어났습니다.
범위를 벗어난 파라미터(13) 에러 코드의 확장 에러 코드는 약간 다르게 작동합니다. 표준 열거형이 없고 확장 에러 코드에 대해 표시되는 숫자는 첫 번째 피연산자가 0으로 시작하여 위에서 아래로 카운트되고 화면에 나열되는 피연산자 번호를 나타냅니다. 그러므로 MDR 명령어에서 확장 에러 코드가 2라면 입력 번호 피연산자 값을 나타냅니다. 입력 번호는 명령어에 대해 허용된 값 범위 및 드라이브 유형으로 제한됩니다. 일부 CIP 드라이브는 입력 번호 1과 2를 허용하지만 다른 CIP 드라이브는 입력 번호 1만 허용합니다.
상태 비트
MDR에 의한 상태 비트 변경
비트 이름
상태
의미
RegEventArmedStatus
거짓 (FALSE)
축이 등록 이벤트를 찾지 않습니다.
RegEventStatus
거짓 (FALSE)
이전 등록 이벤트가 해제됩니다.
예
입력 조건이 참인 경우 컨트롤러는 축 2에 대한 등록 이벤트 확인을 아밍 해제합니다.
래더 다이어그램
MDR_LD_ex_v31
구조화된 텍스트
MDR(Axis1, MDR_1, 1);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal