비교 명령어
비교 명령어를 통해 식 또는 특정 비교 명령어를 사용하여 값을 비교할 수 있습니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
구조화된 텍스트
사용할 수 없음
실행할 작업: | 사용할 명령어: |
|---|---|
식을 기반으로 값을 비교합니다. | CMP |
두 값이 동일한지 테스트합니다. | EQ |
한 값이 두 번째 값보다 크거나 같은지 테스트합니다. | GE |
한 값이 두 번째 값보다 큰지 테스트합니다. | GT |
소스가 무한대인지 테스트 | IsINF |
소스가 숫자가 아닌지 테스트 | IsNAN |
한 값이 두 번째 값보다 작거나 같은지 테스트합니다. | LE |
한 값이 두 번째 값보다 작은지 테스트합니다. | LT |
한 값이 다른 두 값 사이에 있는지 테스트합니다. | LIMIT |
마스크를 통해 두 값을 전달하고 동일한지 테스트합니다. | MEQ |
한 값이 두 번째 값과 다른지 테스트합니다. | NE |
부동 소수점과 정수와 같이 데이터 유형이 다른 값을 비교합니다.
볼드체 데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 파라미터가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 가장 빠르게 실행됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.