0 채우기란?
작은 정수 유형은 다음 두 가지 방법으로 큰 정수 유형으로 변환할 수 있습니다.
- 0 채우기
- 부호 확장
사용되는 방법은 피연산자를 사용하는 명령어에 따라 달라집니다.
0 채우기의 경우 작은 유형 범위보다 큰 모든 비트가 0으로 채워집니다.
예를 들어, SINT: 16#87 = -121을 DINT로 변환하여 16#00000087 = 135
부호 확장의 경우, 작은 유형 범위보다 큰 모든 비트가 작은 유형의 부호 비트로 채워집니다.
예: SINT: 16#87 = -121을 DINT로 변환하여 16#FFFFFF87 = -121
의견을 작성 부탁드립니다.