같음(EQ)

이 표에는 이 명령어를 지원하는 컨트롤러 및 응용 프로그램이 나와 있습니다.
아키텍처
표준 응용 프로그램
안전 응용 프로그램
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
예
활성화되면 EQ 명령어와 = 연산자는 Source A가 Source B와 같은지 테스트합니다.
팁: Logix Designer 버전 36에서 이 명령어의 니모닉이 EQU에서 EQ로 변경되었습니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
함수 블록 다이어그램
함수 블록 다이어그램은 다음 요소를 지원합니다.
FBD 블록
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
EQU_f_avail lang
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
팁: 동일한 결과를 얻으려면 식에 '=' 연산자를 사용하십시오. 스트럭쳐드 텍스트 내에서 식의 구문과 할당에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
피연산자
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환을 참조하십시오.
래더 다이어그램
숫자 비교
피연산자
데이터 유형
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
형식
설명
Source A
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
즉시 태그
Source B와 비교해 테스트할 값
Source B
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
즉시 태그
Source A와 비교해 테스트할 값
팁: 상대 시간(LTIME, TIME 및 TIME32) 및 절대 시간(LDT 및 DT) 데이터 유형에 대한 자세한 내용은 시간 및 날짜 데이터 유형을 참조하십시오.
문자열 비교
팁: 즉시 문자열 리터럴은 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Source A
String type
즉시 리터럴 값
태그
Source B와 비교해 테스트할 문자열
Source B
String type
즉시 리터럴 값
태그
Source A와 비교해 테스트할 문자열
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
피연산자
데이터 유형
형식
설명
EQU
FBD_COMPARE
태그
EQ 구조
FBD_COMPARE 구조
입력 구성원
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다.
기본값은 참입니다.
SourceA
REAL
SourceB와 비교해 테스트할 값
SourceB
REAL
SourceA와 비교해 테스트할 값
출력 구성원
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
명령어가 활성화되었는지를 나타냅니다.
Dest
BOOL
SourceA가 SourceB와 동일한 경우 참으로 설정합니다. SourceA가 SourceB와 같지 않으면 거짓으로 해제됩니다.
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
입력 피연산자(왼쪽 핀)
데이터 유형
설명
SourceA(상위)
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
SourceB와 대조하여 검사할 값.
SourceB(하부)
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
SourceA와 비교해 테스트할 값
출력 피연산자(오른쪽 핀)
데이터 유형
설명
Dest
BOOL
SourceA가 SourceB와 동일한 경우 참으로 설정합니다. SourceA가 SourceB와 같지 않으면 거짓으로 해제됩니다.
FBD 펑션을 참조하십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
폴트에 대해서는
EQ 문자열 비교 흐름도
를 참조하십시오.
배열 인덱스 오류의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정
렁-입력-조건이 참임
숫자 비교:
Source A와 Source B가 NAN이 아니고 Source A가 Source B와 같은 경우.
렁-출력-조건을 참으로 설정
그렇지 않으면
렁-출력-조건을 거짓으로 해제
문자열 비교:
EQU 문자열 비교 흐름도를 참조하십시오.
출력이 거짓인 경우
렁-출력-조건을 거짓으로 해제
그렇지 않으면
렁-출력-조건을 참으로 설정
사후 스캔
N/A
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
EnableIn이 거짓임
EnableOut을 EnableIn으로 설정
EnableIn이 참임
숫자 비교:
EnableOut을 EnableIn으로 설정
SourceA와 SourceB가 NAN이 아니고 SourceA와 SourceB가 같은 경우.
Dest를 참으로 설정
그렇지 않으면
Dest를 거짓으로 해제
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
N/A
사후 스캔
N/A
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
정상 스캔
숫자 비교:
SourceA와 SourceB가 NAN이 아니고 SourceA와 SourceB가 같은 경우.
Dest를 참으로 설정
그렇지 않으면
Dest를 거짓으로 해제
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
N/A
사후 스캔
N/A
EQ 문자열 비교 흐름도
EQ_stringcompareflowchart_v33
예
래더 다이어그램
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
FBD 함수
EQ_f_ex
구조화된 텍스트
if value_1 = value_2 then
light_a := 1;
그렇지 않으면
light_a := 0;
end_if;
if value_3 = ’I am EQUAL’ then
light_b := 1;
그렇지 않으면
light_b := 0;
end_if;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal