FBD 함수

이 정보는
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580 및
GuardLogix
5580 컨트롤러에 적용됩니다.
.
FBD 함수는 IEC 61131-3 Edition 3에 따라 구현됩니다. 산술 및 숫자 함수는 함수 블록 다이어그램 언어로 제공됩니다. 래더 다이어그램과 Structured Text 언어에는 산술 및 숫자가 연산자와 함수로 포함되어 있습니다.
FBD 함수에는 하나 이상의 입력과 하나의 출력이 있습니다. FBD 함수는 효율성을 제공할 수 있도록 구현되며 설치 공간이 작고 FBD 함수 블록보다 더 적은 리소스를 사용하여 작동할 수 있습니다.
FBD 함수
  • 모든 입력과 출력이 필요합니다. 모든 입력은 지원되는 데이터 유형이어야 합니다.
  • 지원 태그나 미리 정의된 데이터 유형이 없습니다. 연결된 입력 값이 미리 정의된 데이터 유형으로 변환되지 않습니다.
  • EnableIn 비트가 없으며 항상 실행됩니다.
예: 더하기 함수
ADD_FBD Function
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal