무한대임(Is Infinity, IsINF)
이 표에는 이 명령어를 지원하는 컨트롤러 및 응용 프로그램이 나와 있습니다.
아키텍처 | 표준 응용 프로그램 | 안전 응용 프로그램 |
|---|---|---|
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 예 | 예 |
활성화된 경우, 무한대임(IsINF) 명령어는 소스가 무한대인지 테스트합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

함수 블록 다이어그램
이 명령어는 펑션 블록 다이어그램에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380 및 GuardLogix 5580 컨트롤러 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Source | REAL LREAL | 태그 | 무한대와 비교해 테스트할 값. |
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어는 메이저/마이너 오류를 생성하지 않습니다.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정 |
렁-입력-조건이 참임 | Source가 +INF 또는 -INF인 경우. 렁-출력-조건을 참으로 설정 그렇지 않으면 렁-출력-조건을 거짓으로 해제 |
사후 스캔 | N/A |
예
래더 다이어그램

의견을 작성 부탁드립니다.