高度な保護機能 - 電流ビュー

このビューを使用して、E300 Electronic Overload Relayの電流保護の完全なリストを表示します。
有効な電流保護のリストを表示するには、「Show Only Enabled Trips and Warnings」をチェックします。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal