接地フォルト

このビューを使用して、接地フォルト保護を設定します。
絶縁または高インピーダンス接地システムでは、通常、絶縁破壊または異物の侵入によって発生する低レベルの接地フォルトを検出するために、コアバランス電流センサが使用されます。このような接地フォルトの検出は、さらなる損傷を防ぐためにシステムを遮断したり、適切な担当者に警告して適時にメンテナンスを実施させたりするために使用できます。
E300電子過負荷リレーは、コアバランス接地フォルト電流の検出機能を備えており、接地フォルトトリップ、接地フォルト警告、またはその両方を有効にするオプションがあります。接地フォルトの検出方法と範囲は、注文したE300センシングモジュールおよび制御モジュールのカタログ番号によって異なります。
ヒント: E300電子過負荷リレーは、NEC第100条で定義される接地フォルト回路遮断器ではなく、人体保護用でもありません。
E300電子過負荷リレーは、故障電流を遮断するための切断手段に信号を送ることを意図したものではありません。切断デバイスは、それが使用されるシステムで利用可能な最大フォルト電流を遮断できなければなりません。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal