不平衡

このビューを使用して、電流不平衡保護を設定します。
電流不平衡は、電圧供給の不平衡、不均等なモータ巻線インピーダンス、または長さが長く不ぞろいな配線によって発生する可能性があります。電流不平衡が発生すると、モータの温度がさらに上昇し、モータ絶縁の劣化や寿命の低下を招く可能性があります。E300 Electronic Overload Relayは、Current Imbalance TripおよびWarning機能を使用してこの状態をモニターし、損傷と生産損失を最小限に抑えるために急速な電流不平衡フォルトを検出できます。
電流不平衡は、次の式で定義できます:
%CI = 100% * (Id/Ia)
ここで
%CI = 電流不平衡の割合
Id = 平均電流からの最大偏差
Ia = 平均電流
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal