欠相

高い電流不平衡、または欠相は、コンタクタまたは回路ブレーカの接点不良、端子の緩み、ヒューズ切れ、断線、またはモータのフォルトによって引き起こされる可能性があります。欠相が発生すると、モータの温度がさらに上昇したり、過度の機械的振動が発生したりする可能性があります。これにより、モータ絶縁の劣化や、モータベアリングにかかる応力の増加を招く可能性があります。迅速な欠相検出は、潜在的な損傷と生産損失を最小限に抑えるのに役立ちます。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal