ライン損失
このビューを使用して、ライン損失保護を構成します。
非モータ アプリケーションでは、測定された電流が特定の相で特定のレベル未満である場合、抵抗ヒータ要素の不良や白熱電球の不点灯などの電気的な故障を示している可能性があります。このような状態は電力システムに害を及ぼさない可能性がありますが、生産の損失や認証不適合につながる可能性があります。E300電子過負荷リレーは、ライン損失トリップおよび警告機能を使用して相ごとの不足電流状態をモニターし、特定の相での急激な不足電流を検出して、損傷と生産損失を最小限に抑えることができます。
ヒント:
ライン損失禁止タイマは、負荷電流の最大相が 0A からデバイスの最小 FLA 設定の 30% に遷移した後に開始します。E300電子過負荷リレーは、ライン損失禁止時間が経過するまで、不足電流状態のモニターを開始しません。
特定のアプリケーションにおいて、L1ライン損失トリップ制限の実用上の限界は、FLA設定とE300電子過負荷リレーの電流測定能力の下限に依存します。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見