不足電流

このビューを使用して、不足電流保護を構成します。
非モータアプリケーションでは、測定された電流が特定の相で特定のレベル未満である場合、抵抗ヒータ要素の不良や白熱電球の不点灯などの電気的故障を示している可能性があります。このような状態は電力システムに害を及ぼさない場合がありますが、生産損失や認証不適合につながる可能性があります。E300電子過負荷リレーは、ライン不足電流トリップおよび警告機能によって相ごとの不足電流状態を監視し、特定の相での急激な不足電流を検出して、損傷と生産損失を最小限に抑えることができます。
ヒント: 不足電流禁止タイマは、負荷電流の最大相が 0A からデバイスの最小 FLA 設定の 30% に遷移した後に開始します。E300電子過負荷リレーは、不足電流禁止時間が経過するまで、不足電流状態の監視を開始しません。
どのようなアプリケーションでも、L1 不足電流トリップ制限の実用上の限界は、FLA 設定と E300電子過負荷リレーの電流測定能力の下限に依存します。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal