アンダーロード

このビューを使用して、アンダーロード保護を設定します。
モータ電流が特定のレベル未満の場合は、コンベヤベルトの破れ、ファンブレードの損傷、シャフトの破損、工具の摩耗など、設備の機械的な故障を示している可能性があります。このような状態はモータに害を及ぼさない可能性がありますが、生産の損失につながることがあります。迅速なアンダーロードフォルト検出は、損傷と生産損失の最小化に役立ちます。
E300電子過負荷リレーは、損傷と生産損失を最小限に抑えるために、アンダーロードトリップおよび警告機能によってこの状態をモニターし、急速なアンダーロードフォルトを検出できます。
ヒント: 負荷電流の最大相が 0 A からデバイスの最小 FLA 設定の 30% に遷移すると、アンダーロード禁止タイマが開始します。E300電子過負荷リレーは、アンダーロード禁止時間が経過するまで、アンダーロード状態のモニターを開始しません。
どのようなアプリケーションでも、アンダーロードトリップ制限の実用上の限界は、FLA 設定と E300電子過負荷リレーの電流測定能力の下限に依存します。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal