過電流
このビューを使用して、過電流保護を構成します。
非モータアプリケーションでは、測定された電流が特定の相で特定のレベルを超える場合、抵抗ヒータ素子の不良などの電気的な故障を示している可能性があります。このような状態は、一定期間にわたって電力システムに害を及ぼし、生産の損失につながる可能性があります。E300電子過負荷リレーは、ライン過電流トリップおよび警告機能によって相ごとの過電流状態を監視し、特定の相での急激な過電流を検出して、損傷と生産損失を最小限に抑えることができます。
ヒント:
過電流禁止タイマは、負荷電流の最大相が 0A からデバイスの最小 FLA 設定値の 30% に遷移した後に開始します。E300電子過負荷リレーは、過電流禁止時間が経過するまで過電流状態の監視を開始しません。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見