[ポイント] ビュー
[ポイント]
ビューを使用して次のことができます。- コントローラがプログラム モードに移行した場合の各出力の動作を指定します。
- 通信フォルトが発生し、デバイスが通信フォルト モードに入った場合の各出力の動作を指定します。
- サポートされている場合は、出力の状態を確認します。
- サポートされている場合は、フィールド配線の欠落または無負荷の検出を有効にします。
- サポートされている場合は、デバイスへのフィールド電源損失の検出を有効にします。
- サポートされている場合は、診断のラッチを有効にします。
ご質問やご意見