フィールド配線の不在または無負荷を検出する

フィールド配線の不在または無負荷の検出を有効にします。この診断は、出力ポイントがオフになるように命令された場合にのみ使用できます。
前提条件
  • 接続がデータ用に構成されていることを確認してください。
フィールド配線の不在または無負荷を検出する方法
  1. デバイスのタブで、
    [ポイント]
    を選択します。
  2. [ポイント]
    ビューの
    [無負荷診断を有効にする]
    列で、各出力ポイントのチェックボックスを選択して、無負荷検出を有効にします。
  3. [OK]
    を選択して、変更内容を保存します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal