診断のラッチを有効にします。

診断メンバをラッチするようにデバイスの各ポイントを構成して、トリガーされた後も設定されたままになるようにします。
前提条件
  • 接続がデータ用に構成されていることを確認してください。
診断のラッチを有効にする方法
  1. デバイスのタブで、
    [ポイント]
    を選択します。
  2. [ポイント]
    ビューの
    [診断のラッチを有効にする]
    列で、各ポイントのチェックボックスを選択して、診断のラッチを有効にします。
    ヒント: 各列のヘッダーにあるチェックボックスをオン/オフにすることで、その列のすべてのチェックボックスのオン/オフを切り替えることができます。
  3. [OK]
    を選択して、変更内容を保存します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal