パルス テストを実行する

パルス テストでは、出力負荷デバイスの状態を変えずに、出力回路の動作を検証します。パルス テストでは出力をオンにし、コマンド発行時に出力がオンになることを確認します。デバイスは、出力負荷デバイスが状態を変更するのに十分な時間を持つ前に、出力の変化を検出します。
前提条件
  • コントローラがラン モードであることを確認します。
パルス テストを実行する方法
  1. デバイスのタブで、
    [ポイント]
    を選択します。
  2. [ポイント]
    ビューの
    [パルス テスト]
    列で、出力ポイントごとに
    [テスト]
    を選択します。
  3. [OK]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal