出力状態を検証する
命令された状態がオンのとき、出力の実際の状態が命令された状態と同じであることを確認します。出力ポイントが、オンになるように命令された後に誤ってオフになった場合にフォルトが検出されます。この診断は、出力ポイントがオンになるように命令された場合にのみ使用できます。
前提条件
- 接続がデータ用に構成されていることを確認してください。
出力状態を検証する方法
- デバイスのタブで、[ポイント]を選択します。
- [ポイント]ビューの[出力検証の診断を有効にする]列で、検証する各ポイントのチェックボックスを選択します。
- [OK]を選択して、変更内容を保存します。
ご質問やご意見