デバイスへのフィールド電源損失を検出する
デジタル出力デバイスへのフィールド電源損失の検出を有効にします。この診断は、1756 デジタル診断出力デバイスでのみ使用できます。
前提条件
- 接続がデータ用に構成されていることを確認してください。
出力状態を検証する方法
- デバイスのタブで、[ポイント]を選択します。
- [ポイント]ビューの [フィールド電源損失の診断を有効にする]列で、各ポイントのチェックボックスを選択して、フィールド電源損失の検出を有効にします。
- [OK]を選択して、変更内容を保存します。
ご質問やご意見