Modulo Embedded Edge Compute

Modulo Embedded Edge Compute

Un modulo Embedded Edge Compute è un modulo basato su chassis che comunica direttamente con i PLC. Fornisce accesso in lettura e scrittura a tutti i tag PLC attraverso il backplane e la porta Ethernet anteriore 1.
I moduli Embedded Edge Compute integrati vengono forniti con un entitlement gratuito FactoryTalk Remote Access Runtime Pro.
NOTA: Vedere Entitlements per ulteriori informazioni su questo argomento.
I moduli Embedded Edge Compute colmano il divario tra la tecnologia dell'informazione (IT) e la tecnologia operativa (OT) consentendo il monitoraggio del controllo diretto. Potenziano le applicazioni di edge computing, consentendo la raccolta dei dati, l'analisi e la creazione di applicazioni personalizzate direttamente all'edge della rete.
I moduli Embedded Edge Compute sono dotati di opzioni di connettività che forniscono percorsi di comunicazione a REST API, OPC UA e MQTT per creare un ambiente collaborativo e consentire l'interoperabilità a livello OT e IT, dando vita alla convergenza IT/OT.
NOTA: Vedere Modulo Embedded Edge Compute | Allen-Bradley (rockwellautomation.com) per ulteriori informazioni su questo dispositivo.
NOTA: Per ulteriori informazioni sul dispositivo System Manager, scaricare questo manuale utente: Modulo Embedded Edge Compute
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal