Installazione e configurazione di Windows Runtime

Installazione e configurazione di Windows Runtime

Installare e configurare Windows Runtime sul dispositivo. Quindi è possibile impostare una password per consentire l'accesso a Runtime solo al personale autorizzato.
NOTA: Vedere Configurazione Runtime per una panoramica di Runtime.
Runtime deve essere installato sugli IPC remoti che si desidera controllare da remoto tramite FTRA Manager.

Requisiti per l'installazione

Runtime può essere installato su dispositivi remoti dotati delle seguenti versioni di Windows:
Requisiti SW
HW del sistema operativo
Requisiti
.NET Desktop Runtime 8 x86 (distribuito con il programma di installazione)
Windows 10 x64
512 MB DI RAM, CPU 500 MHz
Windows 10 x64 IoT Enterprise
Windows 11
Windows Server 2019
Windows Server 2022

Download, installazione e avvio di Runtime

Per scaricare Runtime per l'installazione su dispositivi Windows remoti, procedere nel seguente modo:
  1. Accedere a
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    dal dispositivo remoto e selezionare
    Tools
    Download
    .
  2. Si verrà indirizzati alla sezione
    Download
    .
  3. Selezionare il file eseguibile di Runtime da scaricare, a seconda del sistema operativo del dispositivo remoto.
  4. Dopo aver scaricato il file eseguibile, eseguire il programma di installazione sul dispositivo remoto.
  5. È possibile aprire Runtime:
    • Tramite la barra di ricerca di Windows.
    • Selezionando l'icona Runtime nella barra delle applicazioni.
    SUGGERIMENTO: Se abilitato, è possibile aprire Runtime facendo clic sull'icona Runtime che compare nel piccolo menu che si apre quando si fa clic sulla freccia nella barra delle applicazioni di Windows accanto all'icona di connessione.
  6. Dopo l'installazione, Windows Runtime dispone della propria pagina web dell'utente. Inizialmente consente di connettersi alla rete tramite la sezione
    Home
    .
  7. Configurare Runtime secondo le esigenze.
    NOTA: Vedere Configurazione Runtime.

Impostazione della password

Per impedire l'accesso a Runtime da parte di utenti non autorizzati, è possibile impostare una password. Dopo aver impostato una password, all'avvio di Runtime viene aperta una pagina di autenticazione del browser.
NOTA: Per impostare una password, è necessario disporre dei privilegi di
Amministratore
.
NOTA: Se non si imposta una password per accedere a Runtime, ogni utente può accedervi e arrivare direttamente sulla pagina
Home
.
  1. Scaricare il file del programma di installazione
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
    .
  2. Eseguire il file del programma di installazione
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
    . Viene visualizzata la finestra di dialogo
    Configurazione
    .
  3. La casella di controllo
    Imposta password Runtime
    è deselezionata per impostazione predefinita. Immettere una password.
    NOTA:
    Creare una password complessa per ridurre i rischi di sicurezza informatica.
    La password deve avere:
    • Deve essere di almeno 8 caratteri
    • Includere almeno tre dei seguenti requisiti:
      • almeno un carattere maiuscolo
      • almeno un carattere minuscolo
      • almeno un carattere numerico
      • almeno un simbolo
    Utilizzare passphrase più lunghe di 8 caratteri per migliorare la sicurezza della password. Le password complesse aumentano il tempo necessario per indovinarle.
  4. Per avviare Runtime, fare clic sull'icona Runtime sulla barra delle applicazioni di Windows, immettere la password di Runtime appena configurata, quindi selezionare
    Login
    .
NOTA: Per cambiare la password, eseguire nuovamente il file del programma di installazione
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal