Abilitare il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol)

Abilitare il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol)

Vedere i requisiti per l'attivazione del protocollo RDP (Remote Desktop Protocol) e le righe di comando di installazione.
Per abilitare RDP per Runtime in contenitori, assicurarsi che l'host che esegue i contenitori Docker disponga di un server X11 attivo e di uno schermo che consenta l'interazione dell'utente. Questi requisiti consentono di ottenere i valori necessari assegnati a
RDP_DISPLAY
e
RDP_XAUTHORITY
:
  • RDP_DISPLAY
    : Per recuperare lo schermo host per il Remote Desktop con cui l'utente sta interagendo, eseguire il comando indicato di seguito come utente standard:
    echo $DISPLAY
    .
    NOTA: Questa operazione memorizza il valore nella variabile
    RDP_DISPLAY
    .
  • RDP_XAUTHORITY
    : Poiché l'utente standard è autorizzato a comunicare con il server X11 per l'interazione con lo schermo host, viene generato automaticamente un file Xauthority esclusivo. Per ottenere il percorso del file e consentire al contenitore Setuphost di autorizzare il contenitore Runtime per l'interazione sicura con il server X11, eseguire il comando indicato di seguito come utente standard:
    echo $XAUTHORITY
    .
    NOTA: Questa operazione memorizza il valore nella variabile
    RDP_XAUTHORITY
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal