Installare Docker e Docker Compose

Installare Docker e Docker Compose

Installare Docker e Docker Compose sul dispositivo host, a seconda che si disponga di un dispositivo host Ubuntu 22.04 o Debian 11.9.
  1. Accedere alla pagina Web Installa motore Docker.
  2. Selezionare
    Ubuntu
    o
    Debian
    , in base al dispositivo host su cui si desidera installare Docker.
  3. Installare Docker Compose come plug-in seguendo le istruzioni fornite sul sito Web di Docker. Ad esempio, è possibile seguire le istruzioni fornite nella pagina Web Installare utilizzando il repository.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal