- Configurazione e installazione dei componenti software
Abilitare FactoryTalk Remote Access per FactoryTalk Design Studio
È possibile configurare la comunicazione tra FactoryTalk Remote Access e FactoryTalk Design Studio creando e configurando l'utente
FTDS
di FactoryTalk Remote Access.
NOTA:
Per funzionare insieme, le istanze di FactoryTalk Remote Access e FactoryTalk Design Studio in uso devono essere titolate all'interno della stessa organizzazione in FactoryTalk Hub. FactoryTalk Design Studio può comunicare solo con l'istanza di FactoryTalk Remote Access nella stessa organizzazione FactoryTalk Hub. Vedere Entitlement nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access
Questa attività richiede l'assegnazione di entitlement per l'utilizzo di FactoryTalk Remote Access.
- Per abilitare l'utente FTDS in FactoryTalk Remote Access per l'utilizzo con FactoryTalk Design Studio:
- Aprire l'applicazione FactoryTalk Remote Access in FactoryTalk Hub.
- Sul lato sinistro dello schermo, espandereSettingsselezionando la freccia giù.
- SelezionareDomain Optionsè verrà visualizzata la schermataOpzioni.
- Selezionare la casellaAbilita integrazione FactoryTalk Design Studio (Linx)e selezionareSalva.Se si seleziona questa opzione, viene creato un utente di FactoryTalk Remote Access etichettatoFTDSche verrà utilizzato per impostare le autorizzazioni.
- SelezionareExplorer > Domain Viewsul lato sinistro dello schermo.
- Selezionare il dispositivo o la cartella con gli endpoint che si desidera connettere tramite FactoryTalk Design Studio. È possibile connettersi a un singolo endpoint o impostare le autorizzazioni per tutti gli endpoint inseriti in una cartella per l'organizzazione.I dispositivi endpoint FactoryTalk Remote Access consentono una connettività sicura ai controller. La concessione dell'accesso all'endpoint all'utente FTDS consente a FactoryTalk Design Studio di comunicare tramite l'endpoint con i controller locali. Per effettuare il trasferimento su un controller in sede con FactoryTalk Design Studio, il controller deve essere accessibile sulla stessa rete di un dispositivo endpoint di FactoryTalk Remote Access.Per ulteriori informazioni su come aggiungere un dispositivo endpoint, vedere:FactoryTalk Remote Access Manager Toolsnella Guida di FactoryTalk Remote Access. Per questo passaggio, consultare la Guida per laRegistrazione del dispositivo nel dominio.
- Selezionare l'endpoint a cui si desidera assegnare le autorizzazioni per l'utenteFTDSabilitato. Sul lato destro dello schermo si apre un pannello informativo.
- Selezionare la freccia accanto adAutorizzazioniper espandere l'elenco delle autorizzazioni.
- Selezionare il segno più accanto adAutorizzazioniper aggiungere l'utente di FactoryTalk Design Studio.
- Selezionare il segno più accanto all'utente etichettatoFTDSper aggiungere l'utente, quindi chiudere la finestra di dialogoAggiungi autorizzazioniselezionando la x in alto a destra della casella. L'utenteFTDSappare ora nell'elenco Autorizzazioni.
- Selezionare l'utenteFTDS.
- InOperazioni autorizzazioniselezionare la freccia per espandereInteractive Access.
- Selezionare la casellaConsentiaccanto adAccesso alla rete (VPN). L'utenteFTDSdispone ora dell'autorizzazione per accedere al dispositivo endpoint selezionato. Per concedere l'autorizzazione utenteFTDSa tutti i dispositivi endpoint dell'organizzazione, evidenziare il livello superiore nella struttura di cartelle e ripetere il processo
FactoryTalk Design Studio può ora utilizzare l'utente
FTDS
per comunicare con i dispositivi connessi agli endpoint di FactoryTalk Remote Access. Successivamente è necessario configurare gli endpoint in FactoryTalk Design Studio. Accedere a Connettere FactoryTalk Design Studio a FactoryTalk Remote AccessFornire un feedback