Aggiornamenti software

Aggiornamenti software

I backup SQL sono gestiti automaticamente da Azure e distribuiti geograficamente in modo da ridurre al minimo la possibilità di perdita di dati.
Gli aggiornamenti possono essere scaricati dal sito Web e installati manualmente oppure possono essere installati dal Server di accesso in modo semiautomatico. In quest'ultimo caso, un amministratore dell'organizzazione è comunque responsabile di decidere manualmente quale dispositivo aggiornare e quando (immediatamente o entro un periodo di tempo pianificato). Dopo aver dato istruzioni ai server tramite Frontend, gli aggiornamenti verranno consegnati dal cloud come previsto.
Per motivi di sicurezza non è disponibile una funzione di aggiornamento completamente automatica senza l'intervento dell'utente, poiché
FactoryTalk® Remote Access
è progettato per essere installato e utilizzato in installazioni essenziali per la missione aziendale.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal