Funzioni definite dall'utente
Utilizzare il nodo
Funzioni definite dall'utente
in Organizzatore progetto per creare programmi logici per un progetto controllore L20E, L50E o L70E nei seguenti linguaggi di programmazione:- Diagramma a blocchi funzionali (FBD)
- Diagramma Ladder (LD)
- Testo strutturato (ST)
Le funzioni definite dall'utente (UDF) definiscono un semplice calcolo che richiede solo un'uscita. Una volta creato, può essere riutilizzato come qualsiasi altro blocco funzione in
FactoryTalk Design Workbench
.
SUGGERIMENTO:
I parametri di ingresso UDF supportano i tipi di dati di array e strutturati. Il parametro di uscita UDF supporta solo tipi di dati semplici.
Utilizzare il nodo
Funzioni definite dall'utente
per:Utilizzare il nodo
<UDF-name>
in Funzioni definite dall'utente
per:- Aprire la finestraParametrodell'UDF per:
- Creare parametri di ingresso o uscita.
- Eliminare i parametri.
- Spostare un parametro verso l'alto o verso il basso nell'UDF.
- Modificare le proprietà dei parametri.
Fornire un feedback