Aggiungere una funzione definita dall'utente in Organizzatore progett

Usare l'
Organizzatore progetto
per aggiungere una funzione definita dall'utente (UDF) al progetto del controllore.
Per aggiungere una UDF utilizzando Organizzatore progetto
  1. In
    Organizzatore progetto
    , espandere
    Asset
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Funzioni definite dall'utente
    , quindi selezionare
    Nuova funzione definita dall'utente
    .
  3. In
    Nuova funzione definita dall'utente
    , immettere il nome dell'UDF, selezionare il tipo di UDF, quindi immettere la descrizione secondo le esigenze.
  4. Selezionare
    Crea
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal