Importare controllori, programmi, blocchi di funzione, variabili o tipi di dati definiti dall'utente
A seconda del tipo di elemento, i formati di file per l'importazione e l'esportazione sono diversi.
- I seguenti elementi vengono importati da un file M8A:
- Programmi, incluse variabili locali e interrupt
- Blocchi funzione, incluse variabili locali
- Funzioni, incluse variabili locali
- Tipi di dati definiti dall'utente, inclusi tipi di dati array, tipi di dati struttura e parole definite
- Registro dati
- Ricette
- I seguenti elementi vengono importati da un file CSV o XLSX:
- Mappature Modbus
- Mappature MicroLogix
- Mappatura DNP3
- Variabili globali e locali
Tramite i file CSV o XLSX è possibile manipolare i dati e modificare un set di dati di variabili di grandi dimensioni.
Fornire un feedback