Importazione ed esportazione di elementi di progetto
Importare ed esportare elementi di progetto per trasferire gli elementi da un progetto a un altro. A seconda del tipo di elemento, i formati di file per l'importazione e l'esportazione sono diversi.
Elemento del progetto | Formato file |
|---|---|
Programmi del controllore Micro800 | M8A |
Blocchi funzione del controllore definiti dall'utente Micro800 | M8A |
Funzioni del controllore definite dall'utente Micro800 | M8A |
Variabili globali o locali del controllore Micro800 | CSV o XLSX |
Tipi di dati del controllore definiti dall'utente Micro800 | M8A |
Registri dati del controllore Micro800 | M8A |
Ricette del controllore Micro800 | M8A |
Configurazione del controllore Micro800 - Mappatura Modbus | CSV |
Configurazione del controllore Micro800 - Mappatura MicroLogix™ | CSV |
Configurazione del controllore Micro800 - Mappatura DNP3 | CSV |
Configurazione del controllore Micro800 - Descrittore Set di dati DNP3 | M8A |
Configurazione del controllore Micro800 - Prototipo Set di dati DNP3 | M8A |
Fornire un feedback