Descrizioni dei file esportati
Durante l'esportazione, l'elemento selezionato e tutti i suoi sotto-elementi vengono copiati dal progetto ed esportati in file di formati specifici.
La tabella seguente elenca i tipi di esportazione, che cosa è incluso nel file esportato e la convenzione per nominare il file.
Tipo di esportazione | Convenzione per la denominazione | Contenuto del file esportato |
|---|---|---|
<project-name> .ftdwa | Tutti gli elementi del progetto inclusi programmi e configurazioni dispositivo | |
<project-name_controller-name_program-name> .m8a | Tutti gli elementi del programma incluse variabili locali ed escluse variabili globali | |
<project-name_controller-name_program-name>.csv/xlsx | Tutte le variabili locali del programma o blocco funzione selezionato | |
<project-name_controller-name_global>.csv/xlsx | Tutte le variabili globali del progetto, escluse le variabili generate automaticamente | |
<project-name_controller-name_data_type> .m8a | Tutti i tipi di dati definiti dall'utente nel progetto, inclusi array e parole definite, esclusi i tipi di dati generati automaticamente |
Fornire un feedback