Eliminare una Program Organization Unit

L'eliminazione di una Program Organization Unit (POU) rimuove la POU dall'
Organizzatore progetto
. Vengono eliminate anche le variabili locali.
Prerequisiti
  • La POU è offline.
Per eliminare una POU
  • Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • In
      Organizzatore progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla POU e selezionare
      Elimina
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , selezionare la POU, quindi dal menu
      Modifica
      selezionare
      Elimina
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal