Duplicare una Program Organization Unit
In
Organizzatore progetto
, copiare e incollare una Program Organization Unit (POU) per duplicarla nella stessa sessione di FactoryTalk Design Workbench o in sessioni diverse, in particolare quando si dispone di POU simili. Se esiste già una POU con lo stesso nome, alla POU incollata verrà aggiunto un numero.
SUGGERIMENTO:
- L'azione incolla consente di incollare la versione più recente di una POU copiata. Una volta incollata una POU copiata, eventuali modifiche successive non aggiorneranno la POU incollata.
- Non è supportata per copiare un programma in un blocco funzione definito dall'utente (UDFB).
- Non è possibile incollare una POU copiata dopo che è stata eliminata.
Prerequisiti
- Il controllore deve essere offline.
Per duplicare una POU
- InOrganizzatore progettofare clic con il pulsante destro del mouse sulla POU, quindi selezionareCopia.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo in cui si desidera incollare la POU, quindi selezionareIncolla.
Fornire un feedback