Verificare una Program Organization Unit
Utilizzare il menu contestuale
Verifica programma
per verificare la logica di una singola Program Organization Unit (POU) senza compilare l'intera soluzione. Il risultato della verifica viene visualizzato nel riquadro Uscita
. In Organizzatore progetto
, accanto al nome della POU verrà visualizzato un simbolo per indicare eventuali errori o avvisi.Per verificare una POU
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla POU e selezionareVerifica programma.
Fornire un feedback